MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Verhalten nach dem Download

Nach dem ETS-Download kann der Kanal einen parametrierten Zustand annehmen. Wenn ein interner Fehler oder ein fehlerhafter Download zu einem Zustand führt, in dem die Anwendung nicht funktionsfähig ist, reagiert das Gerät nicht. Die Ausgangsrelais bleiben in ihrer letzten Position.

Wenn Sie das Verhalten nach dem ETS-Download für einen Antrieb aktivieren möchten, müssen Sie für jeden Kanal einen "Relaiszustand am Ende des Downloads" parametrieren.


Mögliche Einstellungen:

  • Stopp: Der Antrieb stoppt sofort.

  • Aufwärts: Der Antrieb fährt in die obere Endposition.

  • Abwärts: Der Antrieb fährt in die untere Endposition.

  • Bewegung zur Position: Der Antrieb fährt in die definierte Position für Höhe und Lamelle (nur bei Jalousien).

  • Wie vor dem Download: Der Antrieb bleibt nach einem Download in seinem aktuellen Zustand.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?