MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorität

Die Alarmfunktion ist ein 1-Bit-Gruppenobjekt mit hoher Priorität. Die Gerätesicherheitsfunktion hat die höchste Priorität. Die Prioritätsreihenfolge des Schaltens kann global definiert werden (Priorität der Schaltfunktionen). Das Alarmobjekt hat Vorrang vor den folgenden Gruppenobjekten:

  • Die Priorität in Bezug auf das Sperrobjekt / Prioritätsobjekt wird zentral für das Schalten festgelegt: Priorität der Schaltfunktionen

  • Objekt Logischer Eingang

  • Szenenobjekt

  • Zentrales Schalterobjekt

  • Objekt Treppenhaus fest / Treppenhaus variabel

  • Schaltobjekt

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?