MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Lamellenposition nach Bewegung

Mit jeder Jalousiebewegung ändert sich auch die Position der Lamellen, abhängig von der Bewegungsrichtung. Nach der Bewegung verbleiben die Lamellen in dieser neuen Position. Mit dieser Anwendung können Sie die Lamellen jedoch nach einer Bewegung automatisch an eine gewünschte Position bewegen oder zurücksetzen.

Über den Parameter "Lamellenposition nach Bewegung" kann das Verhalten der Lamellen nach einer Bewegung für jeden Jalousiekanal definiert werden.

Die folgenden Parameter sind dafür verfügbar:

  • Keine Reaktion (in der aktuellen Position bleiben)

  • Betriebsposition (Bewegung in die Betriebsposition)

  • Letzte Lamellenposition (Bewegung auf den Lamellenöffnungswinkel, den die Jalousie vor Bewegungsstart hatte)

Der von Ihnen festgelegte Lamellenöffnungswinkel wird nach jeder Positionsbewegung der Jalousie oder nach einem manuellen Bewegungsbefehl, der durch ein Stopptelegramm beendet wird, festgelegt.

Nach einem Ausfall der Busspannung oder einem Download ist die letzte Lamellenposition nicht eindeutig definiert, sodass die letzte Lamellenposition als Betriebsposition angenommen wird.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?