MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Verhalten nach Wiederherstellung der Busspannung

Über den Parameter Verhalten nach Wiederherstellung der Busspannung können Sie die Reaktion des Kanals auf die Wiederherstellung der Busspannung und den Schaltzustand definieren:


Deaktiviert
Priorität bleibt deaktiviert. Der Schaltzustand des Kanals ergibt sich aus den anderen übergeordneten Funktionen oder aus dem eingestellten Schaltverhalten nach Wiederherstellung der Busspannung.


Aktiviert, freigegeben
Die Priorität wird bei Wiederherstellung der Busspannung automatisch aktiviert und der Schaltzustand wird auf Freigegeben geschaltet.


Aktiviert, gedrückt
Die Priorität wird automatisch bei Wiederherstellung der Busspannung aktiviert und der Schaltzustand wird auf Gedrückt geschaltet.


Wie vor einem Ausfall der Busspannung
Die Priorität wird in den Zustand versetzt, den sie vor dem Ausfall der Busspannung hatte. Wenn die Priorität zuvor aktiv war, wird das Ausgangsrelais in den Zustand geschaltet, den es zuvor hatte.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?