MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Definieren der Abhängigkeit zwischen Automatikfunktion und manueller Steuerung

Mit dem folgenden Parameter können Sie die Reaktion der Automatikfunktion auf den Empfang eines Steuertelegramms aus den manuellen Bedienungsoptionen (Bewegung im manuellen Modus, Stopp/Schritt im manuellen Modus, Höhenposition im manuellen Modus, Lamellenposition im manuellen Modus und Aufruf von Szenen) festlegen:

Ext. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Jalousie/Rollladen

Automatik-, Verriegelungs- und Kalibrierungseinstellungen

- Automatik-, Verriegelungs- und Kalibrierungseinstellungen

Automatik-Modus

   

Reaktion im Automatik-Modus bei Empfang eines manuellen Objektwerts

Automatik-Modus bleibt aktiviert

   

Automatik-Modus vorübergehend deaktiviert

   

Deaktivierungszeit für Automatik-Modus

1 min (1 min - 24 h)

Die permanente Deaktivierung der Automatikfunktion kann nur durch ein Telegramm abgebrochen werden, das die automatische Sperre über das automatische Sperrobjekt beendet. Die im Parameter "Verhalten bei Deaktivierung der automatischen Sperre über Objekt" eingestellte Aktion wird ausgeführt.

Nach Ablauf einer temporären Deaktivierung bleibt der Antrieb bis zum nächsten Steuertelegramm in seiner aktuellen Position.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?