MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorität

Die Reaktion auf das hier eingestellte Verhalten zur Wiederherstellung der Busspannung hat eine niedrige Priorität. Wenn eine Funktion mit höherer Priorität für den Ausgang direkt nach der Wiederherstellung der Busspannung aktiviert wird, gelten die nachstehend beschriebenen Einstellungen für diese Funktionen.

Zustände, die durch Funktionen mit höherer Priorität (Funktionen mit höherer Ebene) verursacht werden, haben Vorrang vor dem Verhalten nach Wiederherstellung der Busspannung.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?