MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Spezieller Dimmmodus (RL-LED)

Normalerweise wird die Hinterkantenphase (RC) automatisch für LED- oder Energiesparlampen (ESL/CFL) eingestellt.


Sie können auch spezielle Lampen im Vorderkantenphasenmodus (RL-LED) dimmen. Stellen Sie dazu den Dimmmodus in der ETS ein.

Sie sollten diesen Modus in den folgenden Fällen auswählen:

  • Wenn der Hersteller der Leuchte ausdrücklich den Betriebsmodus Vorderkantenphase oder RL empfiehlt.

  • Wenn der niedrigste Dimmwert im automatisch gewählten Betriebsmodus noch zu hell ist und dieser Betriebsmodus vom Leuchtenhersteller nicht untersagt ist. Die Umschaltung in den Dimmbetrieb RL-LED ist besonders dann sinnvoll, wenn der Dimmbereich zuvor als zu klein eingestuft wurde (Dimmbereich).

Die Einstellung wird aktiviert, sobald die Applikation geladen wurde. In diesem Betriebsmodus werden auch die induktiven Eigenschaften der Last überprüft und das System schaltet bei Bedarf in den RL-Betriebsmodus.

Die Lasterkennung erfolgt normalerweise beim ersten Einschalten oder Dimmen (Wert > 0) nach Wiederherstellung der Netzspannung.


HINWEIS: Ein Lastaustausch ist nur bei abgeschalteter Netzspannung zulässig.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?