MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Erweiterte Taktung des Antriebs

Für spezielle Antriebe und Jalousien können Sie die Antriebszeiten über zusätzliche Parameter anpassen.

Ext. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Jalousie/Rollladen

Erweiterte Taktung des Antriebs

- Erweiterte Taktung des Antriebs

Leerlaufzeit bis Aufwärtsbewegung (0...255, Einheit = 10 ms)

0

   

Startverzögerung (0...255, Einheit = 10 ms)

0

   

Verlangsamungsverzögerung (0...255, Einheit = 10 ms)

0

   

Zusätzliche Startzeit beim Öffnen der Lamelle nach unten (0...255, Einheit = 10 ms)

0

   

Zusätzliche Startzeit beim Öffnen der Lamelle nach oben (0...255, Einheit = 10 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?