MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Sperre des Automatik-Modus

Wenn die Bedienung mit gleichen Prioritäten für die manuelle Bedienung und den Automatik-Modus nicht immer für Ihre Anwendung geeignet ist, können Sie den Automatik-Modus mit einem zusätzlichen Objekt nach Bedarf deaktivieren und wieder aktivieren:

Ext. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Jalousie/Rollladen

Automatik-, Verriegelungs- und Kalibrierungseinstellungen

- Automatik-, Verriegelungs- und Kalibrierungseinstellungen

Automatik-Modus

   

Sperre des Automatik-Modus

Deaktiviert

Aktiviert

   

Automatische Sperre

Bei Objektwert "1"

Bei Objektwert "0"

   

Status der automatischen Sperre

Deaktiviert

Aktiviert

   

Verhalten bei Deaktivierung der automatischen Sperre über das Objekt

Keine Reaktion

Aktuelle Automatikposition übernehmen

Sobald die Funktion "Sperre des Automatik-Modus" und "Status der automatischen Sperre" aktiviert wurde, sind neue Gruppenobjekte für den Kanal verfügbar.

  • Das Rückmeldungsobjekt sendet eine "1", wenn die automatische Sperre aktiv ist.

  • Das Rückmeldungsobjekt sendet eine "0", wenn die automatische Sperre inaktiv ist.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?