MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Anforderungen für den sicheren Betrieb

Voraussetzung für den Betrieb ist die Kenntnis der Grundregeln für den Betrieb von Programmen mit Windows®.

Die ETS ist die Software für das KNX-System und nicht herstellerspezifisch.

Kenntnisse über den ETS-Betrieb sind erforderlich. Dazu gehört auch die Auswahl des richtigen Sensors oder Aktors, die Übertragung an die Leitung und die Inbetriebnahme.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?