MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Einschaltverzögerung und Ausschaltverzögerung

Aufgrund der Verzögerungsfunktionen wird die Änderung der Relaiszustände nicht sofort nach Empfang eines Telegramms, sondern erst nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit durchgeführt:

Nach Empfang des Objektwertes "1" verzögert die Einschaltverzögerung das Schalten des Ausgangs vom Zustand Aus in den Zustand Ein.

Nach Empfang des Objektwertes "0" verzögert die Ausschaltverzögerung das Schalten des Ausgangs vom Zustand Ein in den Zustand Aus.

Sie können beide Funktionen auch zusammen mit einem einzigen Kanal verwenden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?