MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Einschaltverzögerung und Ausschaltverzögerung

Aufgrund der Verzögerungsfunktionen wird die Änderung der Relaiszustände nicht sofort nach Empfang eines Telegramms, sondern erst nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit durchgeführt:

Nach Empfang des Objektwertes "1" verzögert die Einschaltverzögerung das Schalten des Relaiskontaktes vom freigegebenen in den gedrückten Zustand.

Nach Empfang des Objektwertes "0" verzögert die Ausschaltverzögerung das Schalten des Relaiskontaktes vom gedrückten in den freigegebenen Zustand.

Sie können beide Funktionen auch zusammen mit einem einzigen Kanal verwenden.


Objekte

Für jeden Kanal kann parametriert werden, ob die Verzögerung das Schaltobjekt, das Treppenhausbeleuchtungszeitobjekt, das Szenenobjekt oder mehrere Objekte in Kombination beeinflusst.


Einschaltverzögerung und Ausschaltverzögerung (Schließer/Öffner)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?