MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Aufrufen und Speichern von Szenenwerten

Die Szenenwerte für die Ausgangsrelais werden über das Szenenobjekt aufgerufen. Nach Empfang eines Szenentelegramms wertet das Gerät die gesendete Szenenadresse aus und schaltet die Ausgänge auf die gespeicherten Szenenwerte um.

Empfängt das Szenenobjekt ein Szenentelegramm mit dem Lernbit "1", wird für alle der empfangenen Szenenadresse zugeordneten Szenen der aktuelle Schaltzustand als neuer Szenenwert gespeichert.


HINWEIS: Wenn eine Szenenadresse innerhalb eines Kanals mehreren Szenen zugewiesen wird (inkorrekte Parametrierung), wird nur die letzte mit dieser Szenenadresse gefundene Szene aufgerufen oder gespeichert. Sie können dies vermeiden, indem Sie innerhalb eines Kanals verschiedene Szenenadressen zuweisen.


Telegrammformat

Die Telegramme für die Szenenfunktion haben das Datenformat: L X D D D D D D.

L = Lernbit

X = Nicht verwendet

DDDDDD = aufgerufene Szenenadresse


Hat das Lernbit in einem Telegramm den Wert "0", werden die für die Szenenadresse gespeicherten Relaiszustände aufgerufen und gesetzt.

Wenn das Lernbit den Wert "1" erhält, werden die aktuellen Ausgangszustände als neue Szenenwerte für die empfangene Szenenadresse gespeichert.


Beispiele:

Telegrammwert

Binär

Hexadezimal

Szenenadresse

0

0000 0000

00

Szenenadresse 0 aufrufen

1

0000 0001

01

Szenenadresse 1 aufrufen

29

0001 1101

1D

Szenenadresse 29 aufrufen

57

0011 1001

39

Szenenadresse 57 aufrufen

63

0011 1111

3F

Szenenadresse 63 aufrufen

128 (0+128)

1000 0000

80

Szenenadresse 0 lernen

129 (1+128)

1000 0001

81

Szenenadresse 1 lernen

157 (29+128)

1001 1101

9D

Szenenadresse 29 lernen

185 (57+128)

1011 1001

B9

Szenenadresse 57 lernen

191 (63+128)

1011 1111

BF

Szenenadresse 63 lernen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?