MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Ausschaltverzögerung

Master/Erw. 1/2 Ausgang 1 - 2: Dimmen

Ausschaltverzögerung

Zeiteinstellungen

Ausschaltverzögerung

Aktiviert

Deaktiviert

   

Funktioniert bei Schaltobjekt

Ja (Ja/Nein)

   

Funktioniert bei Wert-Objekt

Ja (Ja/Nein)

   

Funktioniert bei Treppenhaus-Objekt

Nein (Ja/Nein)

   

Funktioniert bei Szenenobjekt

Nein (Ja/Nein)

   

Ausschaltverzögerungsmodus


Nicht neu auslösbar

Neu auslösbar

Neu auslösbar und addieren

   

Max. Anzahl der Hinzufügungen

2 (2 - 5)

   

Ausschaltverzögerung

1 s (0 ms - 1 h)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?