MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Bezeichnung des Kanals Dimmen

Sie können jedem Kanal einen eigenen Namen zuweisen, z. B. "Licht Flur Erdgeschoss". Dieser individuelle Name wird an den festen Kanalnamen angehängt, z. B. "Master-Ausgang 1 - Dimmen". Der vollständige Name des Kanals lautet dann z. B. "Master-Ausgang 1 - Dimmen Licht Flur Erdgeschoss".

Der Name des Kanals wird jetzt in den Parametern, Kanälen und zugehörigen Gruppenobjekten angezeigt.

Master/Erw. 1/2 Ausgang 1-2: Dimmen

Express-Einstellungen für Dimmen

 

Bezeichnung des Kanals

Licht Flur Erdgeschoss

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?