Kanal für Wertobjektschalter
Sie können die Einstellungen für das Ein- und Ausschalten des Dimmausgangs über die Funktion Wert-Dimmen mit einem Parameter festlegen.
|
Master/Erw. 1/2 Ausgang 1-2: Dimmen |
Express-Einstellungen für Dimmen |
||
|
Kanal für Wertobjektschalter |
Nicht Nur Ein Nur Aus Ein und Aus |
||
Mögliche Einstellungen
-
Nicht
Diese Parametereinstellung verhindert ein Schalten, d. h. der Kanal bleibt auf dem aktuellen Wert. -
Nur Ein
Der Ausgangskanal kann über Wertetelegramme eingeschaltet werden. Wenn er eingeschaltet ist und das Wertobjekt den Wert 0 % empfängt, bleibt der Ausgang bei dem Wert Minimale Helligkeit in % eingeschaltet. -
Nur Aus
Der Ausgangskanal kann nicht über Wertetelegramme eingeschaltet werden. Wenn er eingeschaltet ist und das Wertobjekt den Wert 0 % empfängt, wird der Ausgang ausgeschaltet. -
Ein und Aus
Der Ausgangskanal kann über Wertetelegramme eingeschaltet werden. Wenn er eingeschaltet ist und das Wertobjekt den Wert 0 % empfängt, wird der Ausgang ausgeschaltet.