MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Manuelle Abschaltung

Mit beiden Treppenhausbeleuchtungszeitfunktionen können Sie die Treppenhausbeleuchtungszeit vorzeitig abschalten. Nach Empfang des Objektwerts 0 wird der Ausgang in die Position freigegeben geschaltet.


Manuelle Abschaltung = Aktiv ("0"-Telegramm)


Manuelle Abschaltung = Nicht aktiv ("0"-Telegramm)

Ein Telegramm mit dem Objektwert 0 hat keine Wirkung. Die eingestellte Treppenhausbeleuchtungszeit läuft bis zum Ende normal weiter.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?