MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Gleiche Dimmzeit bei Zentralfunktion und Szenen

Die Funktion Gleiche Dimmzeit bewirkt, dass ein Dimmvorgang mit mehreren Dimmkanälen gleichzeitig beginnt und endet. Sie können diese Funktion für Szenen und Zentralfunktion verwenden.

Erweiterte Einstellungen

Globale Einstellungen für Dimmen

Gleiche Dimmzeit für Zentralfunktion und Szenen

Nein

Ja

Gleiche Dimmzeit für Zentralfunktion und Szenen (6s - 59.999 min)

6 s

   

Steuerung derselben Dimmzeit über den Bus

Nein

Ja

Das Gruppenobjekt wird nach der Aktivierung von Steuerung derselben Dimmzeit über den Bus angezeigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?