MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Aktivieren einer Zentralfunktion für Schaltausgang

Die Zentralfunktion wird hier für jeden Schalterausgang aktiviert bzw. deaktiviert.

Ext. 1/2 Ausgang 1-8 -Schalter: Schalten

Express-Einstellungen für Schalten

 

Zentralfunktion

Aktiviert

Deaktiviert

Die globalen Einstellungen und Erläuterungen der Zentralfunktion finden Sie im Kapitel Aktivierung der Zentralfunktionen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?