MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Zeitverzögerung für die Szenenverarbeitung

Um hohe Einschaltströme beim Umschalten zu einer komplexen Szene zu vermeiden, können Sie für jeden Ausgangskanal eine Zeitverzögerung parametrieren.

Ext. 1/2 Ausgang 1-8 -Schalter: Schalten

Szeneneinstellungen

 
Szeneneinstellungen

Zeitverzögerung für die Szenenverarbeitung (0 bis 255, Einheit = 100 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?