MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Zyklisches Senden eines Live-Signals

Mit der Einstellung Zyklisches Senden des Live-Signals > 0 wird das zentrale Zeichen des Life-Objekts aktiviert (Live-Signal).

Wenn diese Option aktiviert ist, sendet das Gerät zyklisch den Wert „1“ mit der eingestellten Zykluszeit. Diese Information ist nur ein Lebenszeichen des KNX-Masters. Hier kann das Gerät beispielsweise in einer Visualisierung überwacht werden.

Erweiterte Einstellungen

Gerätezustand

 
 

Zyklisches Senden eines Live-Signals (0...255, Einheit = 1 s, 0 = inaktiv)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?