Allgemeine Informationen zur Applikation
Mit dieser Softwareanwendung können Sie den SpaceLogic KNX Dimmer Master programmieren. Das Gerät kann ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten schalten und dimmen. Der Dimmer ist auch für dimmbare LED- und Energiesparlampen ausgelegt. Informationen zu den anschließbaren Lasten finden Sie unter Express-Einstellungen für Dimmen und im Benutzerhandbuch.
Der Dimmer steuert die Helligkeit der angeschlossenen Lampen. Sie können die Steuerungsfunktionen für jeden Ausgangskanal des Dimmers einzeln einstellen.
Sie können dem Gerät bis zu zwei KNX Universal-Dimmerweiterungen oder Schalter/Jalousie-Erweiterungen hinzufügen. Daraus ergeben sich folgende Kombinationen:
Master |
Erweiterung 1 |
Erweiterung 2 |
Ausgänge |
---|---|---|---|
MTN6710-0102S |
- |
- |
2 x Dimmen |
MTN6710-0102S |
MTN6810-0102 |
- |
4 x Dimmen |
MTN6710-0102S |
MTN6810-0102 |
MTN6810-0102 |
6 x Dimmen |
MTN6710-0102S |
MTN6810-0102 |
MTN6805-0008 |
4 x Dimmen
und |
MTN6710-0102S |
MTN6805-0008 |
MTN6810-0102 |
4 x Dimmen
und |
MTN6710-0102S |
MTN6805-0008 |
MTN6805-0008 |
2 x Dimmen
und |
Die Grundeinstellungen des Geräts werden auf der Registerkarte Allgemeine Einstellungen festgelegt. Hier definieren Sie die Gerätekonfiguration vom Master und von den Erweiterungen. Hier können Sie dann auch die Funktionen der Ausgänge spezifizieren. (Allgemeine Einstellungen) Die Funktionen der Ausgänge werden über die Registerkarten Express-Einstellungen und Erweiterte Einstellungen der Ausgänge für Dimmen, Schalten, Rollladen und Jalousie parametriert.
Express-Einstellungen für Dimmen
Express-Einstellungen für Schalten
Express-Einstellungen für Jalousie/Rollladen
Express-Einstellungen für Rollladen
Erweiterte Einstellungen für Dimmen
Erweiterte Einstellungen für Schalten
Erweiterte Einstellungen für Jalousie/Rollladen
Erweiterte Einstellungen für Rollladen
Sie können die erweiterten Einstellungen des Geräts verwenden, um die globalen Einstellungen der Geräte nach Bedarf zu konfigurieren. (Erweiterte Einstellungen).