MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Zusätzliche Startzeit beim Öffnen der Lamelle (nur für Jalousien)

Einige Jalousietypen benötigen vor der ersten Reaktion der Lamellen beim Öffnen der Lamellen durch das Spannen und Lösen der Lamellenbänder eine zusätzliche Starthilfe. Dies hängt von der aktuellen Lamellenposition ab. Die folgenden Parameter können verwendet werden, um eine Startergänzung für die obere und untere Lamellenposition festzulegen.

Ext. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Jalousie/Rollladen

Erweiterte Taktung des Antriebs

- Erweiterte Taktung des Antriebs

Zusätzliche Startzeit beim Öffnen der Lamelle nach unten (0...255, Einheit = 10 ms)

0

   

Zusätzliche Startzeit beim Öffnen der Lamelle nach oben (0...255, Einheit = 10 ms)

0

Stellen Sie über diese Parameter für Zusätzliche Startzeit beim Öffnen der Lamelle nach unten die Startverzögerung für eine Aufwärtsbewegung ein, bis die Lamelle gedreht wird, wenn sich die Lamellen in der geöffneten Position befinden (0 %) (die vorherige Jalousiebewegung war eine Aufwärtsbewegung).


Zusätzliche Startzeit beim Öffnen der Lamelle nach oben: Die Startverzögerung bis zum Drehen der Lamelle, die Sie hier definieren, wird beim Öffnen der Jalousie immer berücksichtigt, wenn sich die Lamelle in der geschlossenen Position befindet (100 %) (die vorherige Jalousiebewegung war eine Abwärtsbewegung).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?