MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Referenzbewegung nach der Initialisierung

Die Referenzbewegung nach einem Download oder einer Wiederherstellung der Busspannung dient dazu, eine exakte Startposition für weitere Positionierbewegungen zu erhalten.


HINWEIS: Die Referenzbewegung nach der Initialisierung wird immer ausgeführt, auch wenn die Funktion "Allgemeine Referenzbewegung" deaktiviert ist.


Die Referenzbewegung wird durch einen absoluten Positionierungsbefehl ausgelöst. Dazu gehören beispielsweise der Empfang eines Werts über die Objekte "Höhenposition im manuellen Modus" oder "Höhenposition im Automatik-Modus", der Aufruf von Szenen oder die Bewegung auf eine absolute Position bei Wetteralarm, Alarm oder Sperre. Wenn das Objekt "Objekt im manuellen Modus bewegen" nach der Initialisierung einen Wert erhält, der die Jalousie / den Rollladen in die obere Endposition bewegt, wertet der Aktor diese Bewegung automatisch als Referenzbewegung aus.


Die Referenzbewegung nach der Initialisierung wird im Allgemeinen in Richtung der oberen Endposition durchgeführt. Wenn Sie das Senden der Statusmeldungen "Rückmeldung für Höhe" und/oder "Rückmeldung für Lamelle" aktiviert haben, wird automatisch der aktuelle Status gesendet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?