Szenen
Sie können die Szenenfunktionen verwenden, wenn Sie dem Benutzer die Möglichkeit geben möchten, verschiedene Raumfunktionen gleichzeitig über nur ein Bustelegramm zu ändern. Das Laden einer Raumszene ermöglicht Ihnen beispielsweise Folgendes:
-
Dimmen der Raumbeleuchtung auf den gewünschten Wert,
-
Bewegen der Jalousien in die gewünschte Position,
-
Einstellen der Heizungssteuerung auf Tagesbetrieb,
-
Einschalten der Stromversorgung der Steckdosen in einem Raum.
Da diese Funktionen unterschiedliche Telegrammformate haben und die Telegrammwerte auch unterschiedliche Bedeutungen haben können (z. B. bedeutet Wert "0" AUS für Beleuchtung und OFFEN für Jalousien), würde dieselbe Einstellung ohne die Szenenfunktion viele verschiedene Telegramme erfordern.
Mit der Szenenfunktion können Sie den Aktor in eine Szenensteuerung integrieren. Es sind Speichersteckplätze für bis zu 16 verschiedene Szenenwerte für jeden Ausgangskanal vorhanden.
Jeder dieser 16 Szenenspeicher kann einer von 64 möglichen Szenennummern zugewiesen werden (0 - 63 oder 1 - 64).
Sie können Helligkeitswerte als Szenenwerte in Form von Prozentwerten speichern. Wenn der Antrieb ein Telegramm empfängt, das eine Szenennummer lädt, wird der zugewiesene Ausgangskanal auf die gespeicherte Helligkeitsstufe abgeblendet. Die bei der Inbetriebnahme gespeicherten Helligkeitswerte für die einzelnen Szenen können vom Anwender zu einem späteren Zeitpunkt überschrieben werden, wenn Änderungen erforderlich sind.
Für Telegrammwerte von "0" bis "63" werden die für diese Szenennummer gespeicherten Helligkeitswerte geladen und die Dimmerausgänge entsprechend gesetzt.
Für Telegrammwerte von "128" bis "191" werden die aktuellen Helligkeitswerte der zugeordneten Dimmausgänge als neue Szenenwerte für die übertragene Szenennummer gespeichert.