Gruppenobjekte der Sperrfunktion
Nr. |
Bezeichnung |
Objektfunktion |
Länge |
Verhalten |
Datentyp |
---|---|---|---|---|---|
153 |
Erweiterung Ausgang 1+2 Name des Kanals |
Sperre |
1 Bit |
Empfangen |
1.003 Aktivieren |
161 |
Erweiterung Ausgang 1+2 Name des Kanals |
Rückmeldung für Sperre des Antriebs |
1 Bit |
Senden |
1.003 Aktivieren |
Wenn das Sperrobjekt ein Telegramm mit dem Objektwert empfängt, den Sie für den Parameter Sperre festgelegt haben, sind alle anderen Funktionen für den Kanal deaktiviert. Sie können die Reaktion über den Parameter Verhalten beim Start der Sperre definieren.
Wenn das Sperrobjekt ein Telegramm mit dem Objektwert empfängt, der dem für die Aktivierung entgegengesetzten Wert entspricht, wird die Sperre aufgehoben, und der Antrieb nimmt den Zustand an, den Sie im Parameter Verhalten am Ende der Sperre definiert haben.
Das Objekt Rückmeldung für Sperre des Antriebs sendet eine "1", wenn die Sperre aktiv ist.
Das Objekt Rückmeldung für Sperre des Antriebs sendet eine "0", wenn die Sperre inaktiv ist.