MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Verknüpfungsfunktion

Mit dieser Funktion können das Objekt Schalten und das Objekt Logischer Eingang logisch miteinander verknüpft werden.

Die Verknüpfungsfunktion kann im ETS aktiviert (freigegeben) werden.

Ext. 1/2 Ausgang 1-8 -Schalter: Schalten

Verknüpfungsfunktion

 
- Logik-, Verriegelungs- und Prioritätseinstellungen

Verknüpfungsfunktion

Deaktiviert

Aktiviert

   

Art der logischen Verknüpfung

OR

AND

XOR

   

Wert des Logikverknüpfungsobjekts nach Wiederherstellung der Busspannung oder Download

0

1

   

Wert des Logikobjekts

Normal

Invertiert

Es kann eine AND-, OR- oder XOR Verknüpfung eingestellt werden. Ein Parameter wird verwendet, um den voreingestellten Wert des Logikobjekts nach der Wiederherstellung der Busspannung und dem Download festzulegen.

Beispiel: Bei einem OR-Logikobjekt, das nach Wiederherstellung der Busspannung mit dem Wert "1" voreingestellt ist, bleibt der Ausgang aktiviert, bis ein "0"-Telegramm am "Logikobjekt" empfangen wird. Ein parametriertes Verhalten nach Wiederherstellung der Busspannung wird erst übernommen, wenn die logische Verknüpfung beendet wurde.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?