MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Aktivierung der Sammelstatus-Antwort

Die Sammelstatus-Antwort kann auf dem Gerät im ETS aktiviert werden.

Erweiterte Einstellungen

Globale Einstellungen für Schalten

 

Sammelstatus-Antwort

Deaktivieren

 

Aktivieren

Kanalstatus zu 1-Bit-Wert zuweisen

Normales Verhalten (gedrückt = 1, freigegeben = 0)

   

Invertiert

 

Sendeverzögerung (0...255, Einheit = 1 s)

60

Mit dem Objekt Sammelstatus-Antwort können Sie die Statusantworten bitweise über ein 4-Byte-Telegramm mit einer Zeitverzögerung senden.

Jedes Gerät (Master / Erweiterung 1 / Erweiterung 2) hat sein eigenes Objekt Sammelstatus-Antwort.


Die Sammelstatus-Antwort dient zum Speichern von Gruppenadressen und zum Reduzieren der Buslast, z. B. im Fall eines Telegramms Zentrales Ausschalten werden die 8 Kanäle zu einer einzigen Sammelstatus-Antwort gruppiert.

Das 4-Byte-Objekt hat die folgende Struktur. Die oberen zwei Bytes geben an, welches Statusbit gültig ist ("1" = gültig, "0" = ungültig). Die unteren zwei Bytes geben den Status (gedrückt oder freigegeben) der Kanäle an.

Byte 4

0

Nicht verwendet

1

Nicht verwendet

2

Nicht verwendet

3

Nicht verwendet

4

Nicht verwendet

5

Nicht verwendet

6

Nicht verwendet

7

Nicht verwendet

Byte 3

0

Gültiger Ausgang 1

1

Gültiger Ausgang 2

2

Gültiger Ausgang 3

3

Gültiger Ausgang 4

4

Gültiger Ausgang 5

5

Gültiger Ausgang 6

6

Gültiger Ausgang 7

7

Gültiger Ausgang 8

Byte 2

0

Nicht verwendet

1

Nicht verwendet

2

Nicht verwendet

3

Nicht verwendet

4

Nicht verwendet

5

Nicht verwendet

6

Nicht verwendet

7

Nicht verwendet

Byte 1

0

Statusausgang 1

1

Statusausgang 2

2

Statusausgang 3

3

Statusausgang 4

4

Statusausgang 5

5

Statusausgang 6

6

Statusausgang 7

7

Statusausgang 8

Byte 4

0

Nicht verwendet

1

Nicht verwendet

2

Nicht verwendet

3

Nicht verwendet

4

Nicht verwendet

5

Nicht verwendet

6

Nicht verwendet

7

Nicht verwendet

Beispiel:

Master mit 8 Schaltkanälen, Kanäle 2 und 6 sind gedrückt:

00000000 11111111 00000000 00100010.


Sie können den Wert der Sammelstatus-Antwort (gedrückt = 1, freigegeben = 0 oder gedrückt = 0, freigegeben = 1) über den Parameter Kanalstatus zu 1-Bit-Wert zuweisen definieren oder invertieren.

Nach Ablauf der eingestellten Sendeverzögerung wird der aktuelle Status der Ausgangskanäle an den Bus gesendet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?