Ausgangsverhalten nach einem Ausfall der Busspannung
Fällt die Busspannung unter 18 V, kann der Ausgang in einen parametrierten Zustand geschaltet werden. Der Ausgang kann entweder als Ausschalten oder Einschalten bei wählbarer Helligkeit definiert werden oder in dem Zustand verbleiben, den er vor dem Ausfall hatte (Keine Reaktion). Gleichzeitig wird der aktuelle Zustand des Ausgangs im Gerät gespeichert.
Mögliche Einstellungen:
-
Keine Reaktion
Der Ausgangskanal behält den aktuellen Helligkeitswert. Wenn die Zeitfunktionen (Treppenhausbeleuchtungszeitfunktion, Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung) derzeit aktiv sind, werden sie abgebrochen. -
Ausschalten
Der Ausgangskanal wird ausgeschaltet. -
Bei wählbarer Helligkeit einschalten
Die ursprüngliche Helligkeit wird durch einen anderen Parameter bestimmt. Die wählbare Helligkeit kann zwischen 1 % und 100 % eingestellt werden.
| HINWEIS |
|---|
|
Das Verhalten der Jalousie- und Rollladenausgänge
hat sich geändert.
Der Dimmer-Master verfügt nicht über genügend
Leistung, um alle Jalousie- und Rollladenkanäle in ihre Position
zu bringen oder sie nach oben oder unten zu bewegen. Hier stehen nur
die folgenden Optionen zur Verfügung:
|