MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Anzahl zusätzlicher Schritte = 1

Master/Erw. 1/2 Ausgang 1-2: Dimmen

Benutzerdefinierte Dimmkurve

- Benutzerdefinierte Dimmkurve

Anzahl zusätzlicher Schritte

1

   

A: Minimale Helligkeit in %

22

   

(S1) Schritt 1: KNX-Wert

50

   

(S1) Schritt 1: Helligkeitswert

60

   

B: Maximale Helligkeit in %

100


Dimmkurve: Benutzerdefinierte Dimmkurve mit der Anzahl der zusätzlichen Schritte = 1

Den parametrierten Dimmbereich finden Sie auf der Y-Achse.

Die minimale Helligkeit (Minimale Helligkeit) und die maximale Helligkeit (Maximale Helligkeit) können begrenzt werden.

Der KNX-Wertebereich (0-100 %) befindet sich auf der X-Achse.

Der zusätzliche Schritt S1 wird durch die Koordinaten KNX (S1) und den Helligkeitswert (S1) definiert. Der Helligkeitswert sollte immer größer als der vorherige und kleiner als der nächste Wert sein. Die Dimmkurve muss immer ansteigen und darf in bestimmten Segmenten nicht abfallen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?