Schalten
Sie können zwischen den Schaltmodi Schalten und Blinken wählen. Im Modus Schalten öffnet und schließt das Relais abhängig vom KNX-Telegramm und der Einstellung für den Kontaktmodus.
Ext. 1/2 Ausgang 1-8 -Schalter: Schalten |
Express-Einstellungen für Schalten |
||
Schaltmodus |
Schalten Blinkend |
||
Kontaktmodus |
Schließer Öffner |
Die Einstellungen für Ausgang 1 werden nachfolgend beschrieben, gelten jedoch gleichermaßen für alle Ausgänge.
Wenn Sie den Modus Schalten für Ausgang 1 an der Erweiterung auswählen, wird ein ETS-Kanal mit dem Namen Erweiterung 1 Ausgang 1 - Schalter +Name des Kanals erstellt. Dort befinden sich alle Gruppenobjekte für diesen Ausgang.