MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Funktionsprinzip

Eine Referenzbewegung kann durch ein Telegramm auf dem zentralen Kalibrierobjekt oder nach einer bestimmten Anzahl von Bewegungen ausgelöst werden. Nach dem Auslösen einer Referenzbewegung fährt der Antrieb zur gewünschten Referenzposition (Endposition). Wenn Sie beide Endpositionen als Referenzpositionen festgelegt haben, fährt der Antrieb abhängig von seiner aktuellen Position zur nächsten Endposition.

Um sicherzustellen, dass der Antrieb zuverlässig die gewünschte Endposition erreicht, addiert der Aktor zu der berechneten Fahrzeit für jede Referenzbewegung eine Laufzeittoleranz von 5 % der Gesamtlaufzeit.


HINWEIS: Wenn während einer Kalibrierungsfunktion ein Wetteralarm oder eine andere Funktion einer höheren Ebene aktiviert wird, wird die Kalibrierungsfunktion abgebrochen und die Funktion einer höheren Ebene ausgeführt.


Pro Kanal:

Ext. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Jalousie/Rollladen

Kalibrierung

- Automatik-, Verriegelungs- und Kalibrierungseinstellungen

Kalibrierung

Deaktiviert

Aktiviert

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?