MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Erweiterte Einstellungen für Dimmen

Aktivieren Sie auf der Registerkarte Express-Einstellungen für Dimmen die erweiterten Einstellungen für Dimmen.

Master/Erw. 1/2 Ausgang 1 - 2: Dimmen

Express-Einstellungen für Dimmen

Nein

Ja

- Dimmzeiten

Dimmzeiten

 

- Zeiteinstellungen

Treppenhausbeleuchtungszeit

 
   

Einschaltverzögerung

 
   

Ausschaltverzögerung

 
 

- Verriegelungs- und Prioritätseinstellungen

Prioritätsfunktion

 
   

Sperrfunktion

 
 

- Sicherheits- und Alarmeinstellungen

Sicherheitsfunktion

 
   

Alarmfunktion

 
   

Fehler- und Downloadverhalten

 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?