MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Sperrfunktion

Mit der Sperrfunktion können Sie einen Jalousie / einen Rollladen in eine gewünschte Sperrposition bringen. Solange die Sperre aktiv ist, kann der Zustand des Ausgangskanals nicht durch andere Steuerbefehle geändert werden. Es kann nur eine Funktion einer höheren Ebene mit höherer Priorität verwendet werden, um den Antrieb in eine andere Position zu bewegen.

Sie können die Sperrfunktion für jeden Ausgangskanal einzeln aktivieren.

Ext. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Jalousie/Rollladen

Sperrfunktion

- Automatik-, Verriegelungs- und Kalibrierungseinstellungen

Sperrfunktion

Deaktiviert

Aktiviert

 

Sperre

Bei Objektwert "1"

Bei Objektwert "0"

   

Status des Sperrsignals

Deaktiviert

Aktiviert

   

Verhalten beim Start der Sperre

Keine Reaktion

Stopp

Aufwärts

Abwärts

An Position bewegen

   

Höhenposition beim Start der Sperre in %

0 (0-100)

   

Lamellenposition beim Start der Sperre in %

0 (0-100)

   

Verhalten am Ende der Sperre

Keine Reaktion

Aufwärts

Abwärts

An Position vor Sperre bewegen

Aktuelle Automatikposition übernehmen

   

Verhalten nach dem Download

Deaktiviert

Aktiviert

Wie vor dem Download

   

Verhalten nach Wiederherstellung der Busspannung

Deaktiviert

Aktiviert

Wie vor einem Ausfall der Busspannung

Sobald die "Sperrfunktion" und der "Status des Sperrsignals" aktiviert wurden, stehen neue Gruppenobjekte für den Kanal zur Verfügung.

Sie können eine Kanalsperre über das Sperrobjekt aktivieren und deaktivieren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?