MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorität von Wetteralarmen

Hier werden die globalen Prioritäten für die Wetteralarme definiert.

Erweiterte Einstellungen

Globale Einstellungen für Rollladen und Jalousie

 

Priorität von Wetteralarmen

Windalarm > Regenalarm > Frostalarm

 

Windalarm > Frostalarm > Regenalarm

Überwachungszeit für Windalarm 1

Regenalarm > Windalarm > Frostalarm

   

Regenalarm > Frostalarm > Windalarm

 

Überwachungszeit für Windalarm 2

Frostalarm > Regenalarm > Windalarm

     

Frostalarm > Windalarm > Regenalarm

Diese Prioritätseinstellung gilt für alle Jalousie- und Rollladenkanäle, für die die Wetteralarmfunktion aktiviert ist.

Die Reaktionen auf einen Wetteralarm werden nur dann aktiv, wenn kein Wetteralarm mit höherer Priorität bereits aktiv ist.

Wenn ein Wetteralarm zurückgesetzt wird und ein anderer Wetteralarm mit niedrigerer Priorität aktiv ist, werden die Reaktionen des Alarms mit niedrigerer Priorität jetzt ausgeführt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?