MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorität

Relaiszustände, die durch Funktionen mit höherer Priorität verursacht werden, haben nach dem ETS-Download Vorrang vor dem Verhalten.


Beispiel:
OR-Verknüpfung mit parametriertem Wert des Logikobjekts nach Wiederherstellung der Busspannung = 1, hat Vorrang und schaltet den Ausgang.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?