MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Benutzerdefinierte Dimmkurve

Für spezielle Lampen oder Dimmverhalten kann eine benutzerdefinierte Dimmkurve gespeichert werden.

Master/Erw. 1/2 Ausgang 1-2: Dimmen

Express-Einstellungen für Dimmen

Dimmkurve

Benutzerdefiniert

 

- Benutzerdefinierte Dimmkurve

Benutzerdefinierte Dimmkurve

 
   

Anzahl zusätzlicher Schritte

1 (0-3)

Die Anzahl der Schritte (Punkte) in der Kurve kann zwischen 0 und 3 eingestellt werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?