Gruppenobjekte für Fehleranzeige
Nr. |
Bezeichnung |
Objektfunktion |
Länge |
Verhalten |
Datentyp |
---|---|---|---|---|---|
27 |
Master |
Fehler - Intern |
1 Bit |
Senden |
1.001 Schalter |
28 |
Master |
Fehler - Extern |
1 Bit |
Senden |
1.001 Schalter |
Das Objekt Fehler - Intern signalisiert interne Gerätefehler, die während des Selbsttests erkannt wurden. Das Schneider-Electric Device Firmware Update Tool kann zur Diagnose des Fehlers mit der integrierten Diagnosefunktion verwendet werden.
Das Objekt Fehler - Extern signalisiert externe Installationsfehler. Das Schneider-Electric Device Firmware Update Tool kann zur Diagnose des Fehlers mit der integrierten Diagnosefunktion verwendet werden.