MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Wert-Dimmen (1 Byte)

Über die Funktion Wert-Dimmen wird die erforderliche Helligkeit direkt eingestellt. Dazu sendet das Wertobjekt des Ausgangskanals den gewünschten Helligkeitswert als Prozentsatz zwischen 0 % und 100 %. Der Wertebereich ist in 255 Helligkeitsstufen unterteilt. Eine Stufe hat einen Schrittwert von ca. 0,4 %. Die Telegramme zum Dimmen mit Absolutwerten haben ein 1-Byte-Datenformat (0 bis 255).

Die gewünschten Helligkeitswerte müssen innerhalb der Grenzen liegen, die durch die minimalen und maximalen Dimmwerte definiert sind. Wenn der Helligkeitswert den maximalen Dimmwert überschreitet, wird der maximale Dimmwert als Ausgangswert eingestellt. Liegt der Helligkeitswert unter dem minimalen Dimmwert, wird dieser als Ausgangswert eingestellt.

Die voreingestellte Dimmzeit für das Wert-Dimmen von 0 % auf 100 % beträgt 0,6 s.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?