MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Maximale Helligkeit

In einigen Situationen ist es möglicherweise nicht möglich, Änderungen der Helligkeit bei maximalen Helligkeitswerten zu erkennen, oder die Beleuchtung ist im Allgemeinen zu hell. In diesem Fall können Sie den maximalen Dimmwert verringern.

Wenn die Lampen nur geringfügig gedimmt werden können, prüfen Sie, ob der maximale Dimmwert zu niedrig eingestellt ist (Bereich 76-100 %).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?