MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Unterbrechen einer Verzögerungsfunktion

Wenn eine Verzögerungsfunktion durch Empfang eines neuen Objektwerts gestartet wird und der Ausgangskanal während der aktuellen Verzögerungszeit ein Telegramm mit dem entgegengesetzten Objektwert empfängt, wird die Verzögerungsfunktion abgebrochen. Das Relais wird nicht umgeschaltet:

  • Der Empfang des Objektwerts "0" unterbricht eine aktive Einschaltverzögerung.

  • Der Empfang des Objektwerts "1" unterbricht eine aktive Ausschaltverzögerung.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?