MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Komponenten und Programmierumgebung

Die Inbetriebnahme erfolgt mithilfe der KNX-zertifizierten Software. Die Applikation und die technischen Beschreibungen werden regelmäßig aktualisiert und sind im Internet abrufbar.

Diese Applikation läuft zusammen mit der ETS-Software ab Version 5.

HINWEIS
ETS5-Funktion Teilweiser Download darf nicht verwendet werden.
Um die Applikation nach Änderungen der Parameter und Gruppenadressen sicher zu programmieren, verwenden Sie bitte nur:
  • Vollständiger Download [Strg + Umschalt + L]
  • Applikation herunterladen [Strg + Umschalt + Alt + D]
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?