MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

PIN-Code für Firmware-Update

Aus Sicherheitsgründen müssen Sie einen gültigen 4-stelligen PIN-Code einstellen, um unberechtigte Aktualisierungen der Geräte-Firmware zu blockieren.

Der im ETS definierte PIN-Code muss vor dem Download der Firmware in das Schneider-Electric Firmware Update Tool eingegeben werden. Dadurch wird eine unberechtigte Firmwareaktualisierung des Geräts über die USB-Schnittstelle verhindert.

Erweiterte Einstellungen

PIN-Code für Firmware-Update

 

Geben Sie den PIN-Code für Firmware-Update ein

(4 Ziffern, 0 bis 9)

1234

PIN-Codes, die unsicher oder zu einfach sind, können nicht ausgewählt werden.

Sie erhalten folgende Meldung:

Kein gültiger PIN-Code für Firmware-Update! Geben Sie einen gültigen PIN-Code ein, bevor Sie Ihre Konfiguration herunterladen!

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?