MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Relaisverhalten nach einem Ausfall der Busspannung

Fällt die Busspannung unter 18 V, kann der Antrieb in einen parametrierten Zustand geschaltet werden. Der Antrieb kann entweder als Bewegung nach oben oder nach unten oder als gestoppt (Stopp) definiert werden und in dem Zustand verbleiben den er vor dem Ausfall hatte (Keine Reaktion). Gleichzeitig wird die aktuelle Relaisposition im Gerät gespeichert.


Mögliche Einstellungen:

  • Keine Reaktion: Der Antrieb bleibt in seinem aktuellen Zustand, d. h. er bleibt stehen oder führt eine aktuelle Bewegung aus, bis die Laufzeiten abgelaufen sind.

  • Stopp: Der Antrieb stoppt sofort.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?