MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Relaisverhalten nach Wiederherstellung der Busspannung

Bei einer Wiederherstellung der Busspannung kann das Relais einen parametrierten Zustand annehmen.


Mögliche Einstellungen:

Gedrückt:
Bei einem Schließer ist das Relais geschlossen, bei einem Öffner ist das Relais geöffnet.


Freigegeben:
Bei einem Schließerkontakt wird das Relais geöffnet, bei einem Öffnerkontakt wird das Relais geschlossen.


Wie vor einem Ausfall der Busspannung:
Mit dem Parameter "Wie vor einem Ausfall der Busspannung" nimmt das Relais den Zustand an, der zum Zeitpunkt des Ausfalls der Busspannung im Gerät gespeichert war. Alle nachfolgenden manuellen Schaltvorgänge werden überschrieben.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?