Verriegelungs- und Prioritätseinstellungen
Folgende Funktionen sind verfügbar:
Master/Erw. 1/2 Ausgang 1 - 2: Dimmen |
Prioritätsfunktion |
||
- Verriegelungs- und Prioritätseinstellungen |
Funktion mit höherer Priorität |
Deaktiviert Prioritätsfunktion Sperrfunktion |
Die Objektwerte des Prioritätsobjekts haben folgende Bedeutung:
Wert Bit 1 |
Wert Bit 2 |
Verhalten des Ausgangs |
---|---|---|
1 |
1 |
Priorität aktivieren, Ausgangszustand "Ein" |
0 |
1 |
Deaktivierung der Priorität, Ausgangszustand abhängig vom Parameter Verhalten am Ende der Priorität |
1 |
0 |
Priorität aktivieren, Ausgangszustand "Aus" |
0 |
0 |
Ende der Priorität, Ausgangszustand abhängig vom Parameter Verhalten am Ende der Priorität |
Die Priorität wird aktiviert, wenn der Wert "1" auf Bit 1 empfangen wird. Der zugeordnete Ausgang wird dann je nach Bit 2 auf "Ein" (Bit 2 = "1") oder "Aus" (Bit 2 = "0") geschaltet/gedimmt.
Eine aktive Priorität wird erneut durch ein neues Telegramm mit dem Wert "0" in Bit 1 beendet. Solange eine Prioritätsfunktion aktiv ist, kann der betreffende Kanal nicht durch das "Schalterobjekt" und die erweiterten Funktionen (Zentralfunktion, Zeitfunktionen, Szenenfunktion) gesteuert werden.
Nach dem Ende einer Priorität wird das Verhalten des Ausgangs durch den Parameter Verhalten am Ende der Priorität bestimmt.
Die Einstellung Folgt dem aktuell gültigen Zustand bewirkt Folgendes:
Während der aktiven Priorität werden alle Schaltbefehle untergeordneter Funktionen von der Anwendung verfolgt und der Schaltzustand wird intern verfolgt. Auf diese Weise kann am Ende der Priorität der Schaltzustand eingestellt werden, der aktuell ohne die Priorität eingestellt worden wäre.