MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Dimm-Betriebsmodus

Das Gerät ist ein universeller Dimmaktor und erkennt angeschlossene Lasten automatisch. Die Lasterkennung bestimmt, ob eine induktive, kapazitive oder ohmsche Last angeschlossen ist. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, einen alternativen Betriebsmodus für spezielle LED- oder Energiesparlampen (ESL/CFL) mit den ETS-Parametern auszuwählen.

LED

Leuchtdiode

ESL

Energiesparlampe

CFL

Kompaktleuchtstofflampe

Um eine optimale Anpassung der verschiedenen Lasten zu gewährleisten, können für jeden Kanal weitere Einstellungen geändert werden. Sie können das Startverhalten beim Einschalten an den ESL/CFL-Zündvorgang anpassen. (Immer bei 50 % Helligkeit beginnen (ESL/CFL))

Der Dimmbereich kann in der Regel für jeden Kanal individuell für alle Lasten angepasst werden (Dimmbereich).

Informationen zu speziellen Dimmkennlinien für LED-, Halogen- und Glühlampen oder benutzerdefiniert finden Sie im Abschnitt Dimmkurve.

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über die automatische Lasterkennung und den alternativen Dimmbetriebsmodus "Vorderkantenphase LED, ESL/CFL (RL-LED)". Außerdem erfahren Sie, welche Kombinationen verschiedener Lasten zulässig sind.

Folgende Dimmbetriebsarten können ausgewählt werden:

  • RC-Betriebsart = Hinterkantenphase (automatisch)

  • RL-Betriebsart = Vorderkantenphase (automatisch)

  • RL-LED-Betriebsmodus = Vorderkantenphase LED, ESL/CFL (kann über ETS eingestellt werden)

Eine Lasterkennung ist nur möglich, wenn Spannung und Frequenz innerhalb des zulässigen Bereichs liegen und kein Kurzschluss oder Überlast vorliegt.

Master/Erw. 1/2 Ausgang 1-2: Dimmen

Express-Einstellungen für Dimmen

Dimm-Betriebsmodus

Automatisch (RC-Modus/RL-Modus)

Speziell (RL-LED-Modus)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?