MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Erweiterte Einstellungen für Jalousie/Rollladen

Auf der Registerkarte Erweiterte Einstellungen für Jalousie/Rollladen können Sie zusätzliche Einstellungen definieren und zusätzliche Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren.

Aktivieren Sie auf der Registerkarte Express-Einstellungen für Jalousie/Rollladen die erweiterten Einstellungen für Jalousie/Rollladen.

Ext. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Jalousie/Rollladen

Express-Einstellungen für Jalousie/Rollladen

Erweiterte Einstellungen für Jalousie/Rollladen

Nein

Ja

 

- Erweiterte Taktung des Antriebs

Leerlaufzeit bis Aufwärtsbewegung

 
   

Startverzögerung

 
   

Zusätzliche Startzeit

 
 

- Automatik-, Verriegelungs- und Kalibrierungseinstellungen

Prioritätsfunktion

 
   

Verknüpfungsfunktion

 
 

- Sicherheits- und Alarmeinstellungen

Sicherheitsfunktion

 
   

Alarmfunktion

 
   

Fehler- und Downloadverhalten

 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?