MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Aktivieren einer Zentralfunktion für jeden Ausgang

Master/Erw. 1/2 Ausgang 1 - 2: Dimmen

Express-Einstellungen für Dimmen

 
 

Zentralfunktion

Aktiviert

Deaktiviert

Die globalen Einstellungen und Erläuterungen der Zentralfunktion finden Sie im Kapitel Aktivierung der Zentralfunktionen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?