MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Schalten der Statusantwort

Master/Erw. 1/2 Ausgang 1-2: Dimmen

Express-Einstellungen für Dimmen

 

Schalten der Statusantwort

Deaktiviert

Aktiviert

Der Wert des Objekts Signal eines Kanals entspricht immer dem aktuellen Ausgangszustand (EIN oder AUS).

Dimmed entspricht der Einstellung EIN. Jedes Mal, wenn der Zustand von AUS zu EIN oder umgekehrt wechselt, wird der aktuelle Objektwert an den Bus gesendet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?